This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69:实现方法

Guru**** 2390230 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6552
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/914815/ads42lb69-implementation-method

器件型号:ADS42LB69
主题中讨论的其他器件:LMH6552

大家好、

我应该将(SBAA220)的图4电路连接到 EVM 的什么位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotsugu、

     在 EVM 上、为 C5和 C14使用56nF 电容器、并在每个电容器上放置一个12欧姆电阻器、以根据应用手册添加补偿滤波器。 这可能有点棘手、因为 PCB 上没有添加电阻器的空间。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    此配置是否正确?

    e2e.ti.com/.../ADS42LB49_5F00_filter.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotsugu、

    是的。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jim、

    如何在通过直流耦合与 LMH6552连接时连接补偿电路

    e2e.ti.com/.../ADS42LB49_5F00_filter2.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotsugu、

    将电容器和电阻器放置在 ADC 输入端的附件中所示的滤波器之后。 R 和 C 的值可能会因设计的源阻抗(R SOURCE)而异。  

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    此配置是否正确?

    e2e.ti.com/.../ADS42LB49_5F00_filter3.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotsugu、

    配置看起来正确、但我认为您需要使用125欧姆的电阻器值和27nF 或33nF 的电容器。 查看 ADS 原理图,您会看到有两个源电阻(每个50欧姆)和两个比较电阻(每个12.5欧姆)串联。 这会增加高达125欧姆。  如果使用一个电容器、两个串联电容器的值将等于1/2、因此这将是30nF。 最接近的实值为27nF 或33nF。

    此致、

    Jim

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    请检查根据建议创建的输入滤波器电路。

    e2e.ti.com/.../ADS42LB49_5F00_filter4.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotsugu、

    为什么同时使用 C18和 C19? 似乎只有一个电容器、电容器应为27nF 或33nF。 为什么 R3为510欧姆。 该值应约为125欧姆。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我们目前正在设计布局。
    是否有针对模拟输入的推荐阻抗设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotsugu、

    我建议使用100欧姆差分电阻或50欧姆松耦合电阻。 这就是我们对几乎所有 EVM 所做的工作。

    此致、

    Jim