你好! 首先、大家好!
这可能很简单、但我在理解 TI 在 ADS8689数据表中使用的符号时遇到了一些问题。
1)操作码应该是32位长[31:0]、但 NOP 示例显示了由于9位地址而产生的33个零的流、那么它是如何工作的?
我假设我们不必为该位发送额外的字节。 我在表格下方读了有关它的注释、但仍然没有得到。
2) X 和下划线是什么意思? 例如、Read_HWORD 命令:
11001_xx_<9位地址>_000000000000_00000000
我想 X 表示"无关"。
最后的3个下划线分隔了字节、但第一个下划线(_xx)会怎么样? 这是延迟、我们是否应该将 CS 拉为高电平、另一个"无关"?