This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:采样率 V/S 输入信号频率

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/918468/adc12dj3200-sampling-rate-v-s-input-signal-frequency

器件型号:ADC12DJ3200

ADC12DJ3200是否可用于对有用信号带宽为2GHz 的已调制40GHz 射频信号(调制载波)进行直接采样?

CR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chundra、

    ADC12DJ3200的模拟输入带宽约为8GHz。 我认为您无法使用它直接对40GHz 信号进行采样。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    感谢您的回复。  那么、如果我回答正确、即使是最快的 ADC 也不能允许在40GHz 时对调制载波进行欠采样?  其理念是避免使用混频器。

    我想输入信号太快、ADC 无法"看到"、对吧?

    CR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chundra、

    如果您在3200 ADC 前面使用跟踪保持(T/H)、则会达到18-20GHz 的模拟带宽。 如果你走这条路,我会建议你选择赫特和伊皮。

    否则、如果 您现在需要具有40GHz 带宽的器件、可以尝试查看 Jariet Technologies ADC。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的回答。  我将查看 Jariet、但我确定价格会是一个问题。

    您认为可以使用3200器件的18-20GHz 选项是否有任何设计示例?

    Chundra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此帖子已脱机。