This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60504:DAC60504与 DAC7564或 DAC7565的对比

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC60504, DAC7564, DAC60508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/918355/dac60504-dac60504-vs-dac7564-or-dac7565

器件型号:DAC60504
主题中讨论的其他器件: DAC7564DAC60508

你(们)好,先生  

请您提供 DAC60504与 DAC7564/5比较表、 我想知道 DAC60504的优势是什么  

顺便说一下,我看到 DAC60504的官方价格比 DAC60508贵,对吧?  

谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    稍后我将为您提供比较表。 目前的网络定价存在一些问题。

    DAC60508的定价大约为7.50美元 、DAC60504的定价为4.58美元

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 AK

    感谢您的回复  

    查找您的比较表  

    我想知道为什么 DAC60504比 DAC7564/5昂贵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DAC60504的价格将略高于 DAC7564、其原因在于其性能更好、封装尺寸更小等。

    我们可以更好地解决我知道产品数量和总数量的价格问题。 我们可以将其脱机、您可以通过 a.k@ti.com 与我联系

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 AK  

    我已将电子邮件发送给您,请帮助您进行检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有收到您的任何电子邮件。 您可以通过 a.k@ti.com 向我发送测试电子邮件吗?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要关闭此主题。 我们已将此查询脱机。

    此致、

    AK