This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC121S101:MSP430开发 电路板放大器;DAC121S101评估 电路板

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC121S101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/917348/dac121s101-msp430-dev-board-dac121s101-eval-board

器件型号:DAC121S101

我已经为这两个板安装了软件。 但是、当我运行"DAC12xSxxx.exe"时、我会收到错误消息"VI 不可执行。 需要 LabVIEW 的完整开发版本来修复错误。

此外、在 MSP430的用户指南中、我应该会看到 DEV。 板出现在文件资源管理器中。 我不是。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您是在32位还是64位系统上安装的? 我成功安装在32位 Windows 10系统上、没有问题。 您是否能够在系统上重试全新的全新安装?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是一台64位 Windows 10计算机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是问题所在。 您能否在32位系统上安装并重新测试?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你一定要开个玩笑!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我刚刚在 Win10-64计算机上测试了它、没有任何问题。  重新运行安装程序时、您在以下菜单中看到了什么?

    我怀疑 LabVIEW 运行时引擎或 VISA 引擎安装不正确。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是发生的情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、我特别想看到安装程序显示出来。  我怀疑没有安装 VISA 运行时引擎。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DAC121S101 EVM 软件的安装程序会安装一些 National Instruments 支持库。  这可能会导致问题。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它说安装正常、无错误消息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我假设您已经重新启动了 PC 并以管理员身份安装了软件-正确吗?

    请尝试直接从 NI 安装最新的 NI-VISA 软件。  

    https://www.ni.com/en-us/support/downloads/drivers/download.ni-visa.html#346210

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我单击下载时、我会得到这个结果。

    未找到

    在此服务器上找不到请求的 URL /support/nipkg/products/ni-v/ni-visa/20.0/online/ni-visa_20.0_online_repack2.exe。

    此外,在尝试使用错误文档处理请求时遇到404未找到错误。

    我尝试了三种不同的浏览器、都是相同的答案。 为什么软件比硬件更复杂?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯... 必须在 National Instruments 的网站上进行一些操作。  我看到相同的错误。

    让我们尝试一下: https://www.ti.com/tool/AMC7834EVM

    下载并安装此另一 EVM 的软件。  您不需要使用此软件、但支持库应随着其稍后编译而稍微更新。   

    此外、请注意、该器件具有非常简单的 SPI 接口、且仅使用一个寄存器。  如果软件不值得麻烦、您可能会使用生成的任何支持 SPI 的数据开始评估。  话虽如此、我的个人 Windows 10计算机上的软件没有问题、因此 PC 和安装程序肯定有问题。

    我了解软件的沮丧。  我觉得我的工作有很大一部分是 IT。有时,我会支持而不是工程:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下载并安装正常。 但我得到的误差与以前相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经研究过这一点、我认为这是 Microsoft .NET 框架的一个问题。

    https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z000000P8fXSAS&l=en-US

    您能否验证计算机上安装的版本? 这可能由 IT 部门决定、因此如果所有机器都安装了相同的.nets、这并不奇怪。

     

    知识库文章特别推荐.NET 2.0和3.5。

    可从 以下网址获取:https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework/net35-sp1

    https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=1639

     

    请告诉我这是否对您有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、是的、Net35-SP1解决了问题。 GUI 出现、我可以选择 DAC 板。

    感谢您的所有帮助!

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了! 我怀疑我会看到这个问题更多、因此这非常有用。

    谢谢、

    Paul