This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8689:SPI 总线连接

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7565

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/917753/ads8689-spi-bus-connection

器件型号:ADS8689
主题中讨论的其他器件:DAC7565

大家好、

您能给我以下客户问题的评价吗?

问题1. 客户能否使用 DAC7565连接到同一 SPI 总线? 您对此有任何疑问吗?

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Takeshi、

    两个器件可以使用相同的 SPI、专用引脚可用于 ADC 的 CONVST/CS 信号、当控制器未与 ADC 通信时、将该信号拉至高电平。 但是、我不建议使用此解决方案、因为它会驱动、在总线上加载以及其他潜在的风险。 建议使用逻辑总线缓冲器件来隔离数字总线。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢您的评论。 您可以给我另外一个客户问题吗?

    问题1. 您能否在 TI 推荐特定器件? 除了总线缓冲器之外、还需要隔离? 当客户拥有特定的设备时、他们将能够想象如何实现它。  

    此致、

    佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Takeshi、

    我忘记了这是一个具有串行接口而不是并行接口的 ADC。 串行总线上的额外传播延迟可能会导致数据读取错误、因此请仅为 ADC 使用专用的/CS 信号。

    此致、

    戴尔