This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:SLAU384.pdf 中的原理图错误

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/916102/ads1292r-schematic-error-in-slau384-pdf

器件型号:ADS1292R

您好!

SLAU384.pdf 中似乎忽略了原理图的注释  

我的请求是将 SLAU384.pdf 更正为包括将 C89和 C90从 DNI 更改为47pF 电容器。

背景:

SLAU384.pdf 状态中的注释

对于双通道 ECG、请进行以下修改
1) 1)安装51k 电阻器来代替 R71和 R63
2) 2)安装0欧姆电阻器来代替 C48、C46、C49和 C50
3) 3)制作以下组件 DNI
R66、R64、R72、R62、C47、C45、R70和 R69

这会使 IN2输入具有51k + 47pF LPF 的 LPF、而 IN1输入具有51k 电阻器、没有电容器(有 DNI 电容器 C89和 C90)。  为什么两个 ECG 输入具有不同的滤波?

在2013年的这一主题中、 David Sun77114问道、" C89和 C90应该如何在那里放置47pF 电容器。"   

Ryan Andrews 回答说:"C89和 C90将分别与51k 电阻器一起为 IN1P 和 IN1N 提供一些低通抗混叠滤波。 通道2使用的47pF 电容器将为您提供约66kHz 的截止频率"


很高兴答案是在 E2E 中、但最好更正文档。 提前感谢您更新文档、以节省其他客户尝试了解两个 ECG 输入不对称的原因的时间。

谢谢、

Steve

http://www.ti.com/lit/ug/slau384/slau384.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的评论!  

    我们将研究如何编辑 PDF 文档、或者以某种方式添加注释或勘误表。  SLAU384文档中的原理图页面实际上是通过 CAD 工具打印出来的、该工具用于为该评估模块创建印刷电路板、然后作为后处理过程插入到我们的常规文档流程中。  我们可能无法更改第51页上的"注:"(旧 CAD 软件包已存档)、但我们可能能够以其他方式解决此问题。  请给我们一些时间来了解我们的选项、下周我们将再见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您是否有时间了解这些选项是什么?

    谢谢、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    很抱歉耽误您的时间- Ryan 正在寻找一种直接在 PDF 中修改"注意:"的方法。  原始原理图是在不再受支持的旧 CAD 工具中捕获的、因此在系统中传播需要一些时间。