您好!
我的请求是将 SLAU384.pdf 更正为包括将 C89和 C90从 DNI 更改为47pF 电容器。
背景:
SLAU384.pdf 状态中的注释
对于双通道 ECG、请进行以下修改
1) 1)安装51k 电阻器来代替 R71和 R63
2) 2)安装0欧姆电阻器来代替 C48、C46、C49和 C50
3) 3)制作以下组件 DNI
R66、R64、R72、R62、C47、C45、R70和 R69
这会使 IN2输入具有51k + 47pF LPF 的 LPF、而 IN1输入具有51k 电阻器、没有电容器(有 DNI 电容器 C89和 C90)。 为什么两个 ECG 输入具有不同的滤波?
在2013年的这一主题中、 David Sun77114问道、" C89和 C90应该如何在那里放置47pF 电容器。"
Ryan Andrews 回答说:"C89和 C90将分别与51k 电阻器一起为 IN1P 和 IN1N 提供一些低通抗混叠滤波。 通道2使用的47pF 电容器将为您提供约66kHz 的截止频率"
很高兴答案是在 E2E 中、但最好更正文档。 提前感谢您更新文档、以节省其他客户尝试了解两个 ECG 输入不对称的原因的时间。
谢谢、
Steve