This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1174:ADS1174IPAPT 的 ESD 报告

Guru**** 2504695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/918163/ads1174-esd-report-of-ads1174ipapt

器件型号:ADS1174

P/N:ADS1174IPAPT
我们正在为 Panasonic 公司创建交付规范。
TI CDC (客户文档中心)指示我们从该论坛获取 ESD-HBM/CDM 数据。
请提供此 P/N 的 ESD-HBM/CDM 测试结果

 
  测试结果报告

 
  ESD-HBM (人体放电模型):
  ESD-CDM (带电器件模型):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在发布此器件期间、并不总是会发布该信息。  执行了 ESD 测试、结果如下所示:

    HBM:4kV

    CDM: 1kV

    MM:200V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin Wells

    感谢您向我们报告 ESD 测试结果。

    Migaki Yamada