This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8028:了解转换数据表

Guru**** 2900390 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/917042/ads8028-understanding-conversion-wrt-datasheet

器件型号:ADS8028

我想我正在使用 ads8028完成成功的转换、但有一些令我不确定的问题:

在我的测试用例中、我在通道7 (8通道 ADC 的最后一个通道)上以200mV 的基准电压读取。  正在使用2.5V 的内部基准。   

第一步是写入转换命令。  在我的示例中、这是前16位帧中为高电平的两个位。  第一个位是写入命令、第二个位是第七个通道 AIN7。  

下一个帧是转换帧、因此数据被忽略。

下一帧(第三帧)是我应该为第一个请求获取数据的时间。   

不过、我认为我在第四个帧中获取数据。  第四个帧显示0x7144或通道7、十进制324/4095*2.5 = 0.19780V。  

问题1)为什么第四个帧中的数据、而不是数据表所示的第三个帧中的数据?

问题2)第三个框架中包含什么内容?  垃圾?  6FFF 表示通道6上的2.5V 电压、我从未请求过该电压。

谢谢

m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是数据表的屏幕截图。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件使用 CS 下降沿作为第一个下降沿、以对数据输入或输出计时。

    您是否会尝试将 SCLK 的空闲状态从低电平更改为高电平。 当 CS 具有下降沿时、SCLK 将为高电平、然后第一个 SCLK 下降沿将在 SDO 上输出 ADD2。 您仍然需要16个下降 SCLK 边沿。

    请告诉我这是如何工作的

    此致

    Cynthia。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伟大的思维。   

    从而摆脱了多余的数据帧。  但是、现在在第三个帧上读取的数据有点偏离。  现在、它显示的是0xE288、而不是0x7144。  这是一个左移1位。   嗯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请记住、CS 下降沿将输出 SDO 的 MSB、即 ADD2。 则 ADD2将在 SCLK 的第一个下降沿发生。  

    我不确定逻辑分析仪是否能够以这种方式读取数据

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在数据表中、这很简单、对吧?

    我的 MCU SPI 似乎知道如何正确处理、但逻辑分析仪不知道。   

    感谢您指出这一点。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心! 很高兴它在工作