This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263EVM-PDK:如何使用它对加速度传感器数据进行采样

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1263, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/916830/ads1263evm-pdk-how-to-use-it-to-sample-acceleration-sensor-data

器件型号:ADS1263EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1263ADCPro

尊敬的所有人:

我在实验室 ads1263演示套件中获取了数据、并希望同时从两个加速度传感器采样数据以进行校准。 一个传感器使用来自压电传感器的 BNC 连接提供直流电压。 压电传感器连接到一个放大器、该放大器连接到 ADC (此处是放大器型号442A101的链接、以了解更多详细信息)。 另一个传感器是 MEMS 传感器(ADXL354)。 我知道 ADC 提供了比例式测量、这意味着每次测量都需要一个基准电压。 对于 MEMS 传感器、它有一个引脚、我可以将其用作基准电压。 我不知道如何克服另一个传感器的这一要求(我的第一次尝试是同时使用万用表测量电压、直到我找到 ADC 内部基准电压的良好值、 但是,传感器电压的幅度在 mV 到 V 的情况下不同,我猜这可能会影响测量的精度)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    您提供的 pdf 文档适用于441A101、因此了解442A101传感器模块并不有帮助。 我找到 了442A101模块的材料 、如第25-27页所示。 本材料很简单、未显示包括模块内部结构在内的详细信息、仅显示以下信息:

    • 传感器激励电压:  24+/-0.5V
    • 传感器激励电流: 1-20mA (通常为4mA)
    • 输出范围: +/-10V
    • 输出阻抗: 100+/-10%欧姆

    基于这些有限的信息、24V 激励电压不能用作 ADC 的基准、ADC 不能直接为传感器模块提供4mA 激励电流。 此外、该模块的输出(>+/-10V)过高、无法对 ADC 进行采样。 我没有使用该传感器模块、但看起来该模块已经集成了一个增益缓冲放大器、支持高达 x100的增益。 您可能必须与传感器模块制造商一起检查所有这些详细信息、然后我可以向您推荐合适的 ADC。

    对于 ADXL354 MEMS 加速计、我没有看到可用作 ADC 基准电压的引脚、也没有与激励电压或电流幅度成正比的输出信号。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢您的回复。 您提供的信息是正确的、因为我使用万用表检查了这些信息、了解源激励和输出。 我认为了解模块、正如您所说的、它具有一个具有三个选项 x1、x10和 x100的集成增益放大器、这一点可能很重要。 当我更改增益时、我可以达到1V 或更小的信号、但这可能无助于信号数字化。 我希望您可以向我推荐一些要做或尝试的事情。 对于 ADXL354,以下是传感器链接  。 在第22页、我想引脚 V1P8ANA 可以用作基准电压、或者? 我的第一个从传感器采样数据的电路是将 V1p8ana 连接到 AIN2、作为相对于 AVSS 的基准电压(可从 ADCPro 中选择)、 然后将 XOUT 连接到 AIN 1、并从程序中选择 AINP1作为 AIN1信号、AINCOM 作为 AINN1。 是这样吗? 或者我需要修改什么? 如果您有自己的想法、如何检查它是否正确?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为为压电传感器添加此链接可能是一个好主意。
    www.pcb.com/products

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    对 ADSXL354而言、是的、V1P8ANA 可用作 ADC 的基准电压、因为 ADXL354的输出与该引脚的电压成比例。感谢您的澄清。

    对于442A101传感器模块、如果没有更多信息、我真的不知道它是如何在内部工作的。 442A101的材料 指定输出 大于+/-10V。 如果来自传感器的信号不小、则无需具有更高内部增益的 ADC。 因此、为了简单起见、您必须确认传感器模块的实际信号范围、并确认您是否将对 模块使用激励电压或电流以及电压或电流电平是多少、 然后可以确定可以使用哪个 ADC 以及如何将模块连接到 ADC。

    关于您对连接的问题、我们提供了可显示不同连接的参考设计、请参阅以下内容:

     采用交流电桥激励的高分辨率、低漂移、精密秤重参考设计

    使用 ADS12哥伦比亚 的集成交流激励模式 来消除系统偏移和偏移漂移

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    我有一个愚蠢的问题。 在程序中、当我有单端信号(如 ADSXL354的 XOUT)时、我应该将其选择为 AINP 并将 AINN 留空、还是只使用 ANICOM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    不用担心。 您可以使用任何引脚作为 AINP、配置取决于您的信号类型、请参阅数据表图158中显示的以下单端输入电路:

    此致、

    戴尔