你好。 ADS1299中的偏置输出信号存在一些小问题。 双极电压。 对于测量、我使用手动 ADS1299中的方案-图73。 当我 µV 电极(头部)和参考电极(左耳)之间的电压时、我得到稳定的结果-+0.5 μ s。 但是、当我将偏置电极(连接到右耳)连接时、我的结果显著地从1 µV (+-0.5)增加到电极(头部)和参考电极(左耳)之间的12000 µV (+-30)。 我预期结果相反、对于偏置电极、我将获得更稳定的结果。
当我使用下一个寄存器时:
寄存器 CONFIG3=0xEC
寄存器 CONFIG2=0xD4
寄存器 CONFIG1=0x96
寄存器0x0D=0x00
寄存器0x0E=0x01
寄存器0x0F=0x00
寄存器0x10=0x00
寄存器0x11=0x00
寄存器0x15=0x20
寄存器0x17=0x00
寄存器 CH1SET = 0x08
偏置输出电极与电路板中接地之间的电压-"-1.24V"。 我尝试对寄存器使用不同的设置、但结果是类似的。
我阅读了 BIOS 常见问题解答、但没有发现类似的问题。 我知道 BiasOUT、Biasinv、Biasin 有什么需要、但这种知识还不足以理解-为什么当我连接偏置电极以耳朵时、我的测量结果会增大?