This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7836EVM:Python 代码

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7836, AMC7836EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/918293/amc7836evm-python-code

器件型号:AMC7836EVM
主题中讨论的其他器件:AMC7836

您好!


我最近购买了 AMC7836评估模块、但我希望停止受 LabVIEW 中提供的软件的限制、因此我在 Python 3.7中编写了一个代码、该代码在用于控制 AMC7836EVM 的 Raspberry Pi 上实现。 但我在读取 ADC 和温度时遇到了一些疑问和问题。


我最怀疑的是、当访问地址以从 ADC 或温度读取信息时、这被分成两个地址:低字节和高字节、我访问这些地址的顺序是否重要? 如果是、我应该首先访问哪个低字节或高字节?


我尝试更改访问地址的顺序、我读取的信息不同、这是不是发生的、还是我做的不对?


我在读取温度时遇到的一个问题是、有时我读取的温度看起来是正确的、而其他时候温度读取的顺序是~ 9º μ V 甚至~ 900º μ V、这显然是不正确的。

如果有人能解释我的疑问,我会非常感激。


谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rui:

    请确保在读取高字节和低字节之前发出 register_update 命令。  请勿在两次读取之间发出 register _update 命令。  如果您仍在获取不可靠的数据、我怀疑您可能已经对 SPI 帧进行了错误格式化。 您可能需要使用示波器或逻辑分析仪确认格式是否正确。   

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的回答、很遗憾、这不是问题。 我彻底修改了代码、以确认在读取低字节和高字节之间没有执行 REGISTER_UPDATE 命令、并且没有遇到任何问题。

    至于 SPI 帧、我还确认它是正确的。 我一直在使用 spidev 库中的 xfer2指令来发送数据、我发送的每个字包含8位、但是昨天通过增加发送的每个字之间的延迟、我显著提高了 ADC 读取的值的稳定性、 稳定性温度读数也增加了、但仍有一些不稳定性、现在读取的温度为16º Ω 至45º Ω。

    谢谢、

    Rui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rui:

    您能否在示波器或逻辑分析仪上捕获 SPI 事务并共享结果?  它也可能是边沿计时问题。  此外、如果要将 RPI 动态布线到 EVM、则可能需要尝试降低 SPI 时钟的速度。  您使用的频率是多少?

    谢谢、

    Paul