This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS2807:内部生成的基准电压差异

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS2807

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/917336/ads2807-difference-in-internally-generated-reference-voltages

器件型号:ADS2807

您好!


1)在我的 ADS2807评估板(以及我新开发的硬件)上、我注意到 REFTB = 2V 和 REFBB = 3V 是这种情况的预期结果、也可能是我从 ADC 获得400至3500范围内的意外随机输出的原因。

数据表显示:

"ADS2807的满量程输入范围由基准电压定义。 例如、将范围选择引脚设置为 SEL =低电平、并使用内部基准(REFT =+3.0V 且 REFTB =+2.0V)、满量程范围定义为:FSR = 2•(REFT–REFB)= 2Vp-p。"

2) 2)由于所有硬件连接看起来都合适、您还能评论 ADC 两个通道的这种随机输出背后的一些可能原因吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    REFTB 和 REFBB 的电压取决于 SEL 跳线的状态。 如果 SEL 为低电平、则需要断开跳线、REFT 为+3V、REFB 为+2V。 您的 SEL 处于什么状态? 如果您的 SEL 为低电平、请尝试将其更改为高电平并应用您自己的外部基准。 然后、您可以比较这两种状态的输出、并检查这如何影响您接收的不需要的输出。

    要进一步了解您的问题并找到可能的解决方案、我们需要有关您的设置的更多信息:

    此器件使用什么电源电压?如何为模拟输入提供共模? 您的模拟输入设置是单端还是差动?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:


    感谢您的回复、

    我想提出这个问题是因为与通道 A 和数据表中提到的内容不同;
    如果 SEL 为低电平、则仅通道 B 可以测量 REFT=2V 和 REFB=3V
    但是、尽管通道 B 存在这种差异、但现在两个通道都按预期工作

    我的输出端的随机输出是由于错误分配 ADC 位导致的。 (MSB 被误解为 LSB)。
    很抱歉给我带来不便。

    此致、
    乔治。