This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:ADS1263

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1263, ADS1261EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/915035/ads1263-ads1263

器件型号:ADS1263
主题中讨论的其他器件: ADS1261EVM

大家好、

我负责设计一个系统、以78nV 的分辨率检测0-1.11mv 电压。

从我的角度来看、我计划采用 ADS1263来处理它;但我不确定芯片是否可以满足要求。

我知道要确定78nV 电压对放大器和电源来说是一项挑战,因为系统噪声和漂移可以轻松屏蔽它。

您能否向我提供建议或推荐哪种放大器或 ADC 更好地实现它?

谢谢、此致、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我为答复迟了表示歉意。 您的信号非常小、您的要求确实是一个挑战。 我不知道您需要多少个通道、以及您需要什么数据速率、 但是、ADC 上的数据速率越高、噪声越高。我建议您在 ADC 上使用 PGA、并使用 TI EVM 板 ADS1263EVM (增益=32)或 ADS1261EVM (增益=128)进行测试、数据速率应限制为小于10sps。 此外、可能需要进行校准以最大限度地减小 ADC 的误差。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    感谢您的回答!

    当然、我知道这是项目开发的一项重大挑战、这也是我在这里咨询 TI 团队的原因、因为我不相信我可以实现它!

    对于我们来说、数据速率不是问题、即使低于1SPS 也是可以接受的。 我只需要1个通道。

    除了上述建议(ADS1263EVM 和 ADS1261EVM)之外,还有其他可选解决方案吗?

    祝你度过美好的一天!

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    这些是最佳的高分辨率 ADC。我建议您使用传感器以低数据速率在 EVM 上评估它们。 如果可能、可以使用校准和比例式测量来减少误差。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    还可以! 我将按照您的建议首先尝试它。

    再次感谢!

    此致、

    John