This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:AFE4490EVM

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/916253/afe4490spo2evm-afe4490evm

器件型号:AFE4490SPO2EVM

你好 Prabin

关于以下方面  


对于脉动式血氧计应用、您需要掌握信号的交流和直流信息。 因此、我们建议使用相同的偏移消除 DAC 将直流电限制为 ADC 满量程的50%。 是的、正确的是、一旦您减去直流、交流与直流的比率将发生变化。 但是、您可以使用增益和 DAC 设置的信息以数字方式恢复算法中的减影直流电流。

此致、
Prabin
我的问题是、恢复减去的直流电以生成正确比率的过程是什么
谢谢你  
Barry  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    如 Prabin 建议的那样、为了以数字方式恢复减影直流电压、您可以使用 TIA 增益和偏移 DAC 设置的信息、并将所有信息都参考光电二极管输入电流。

    请参阅数据表中的公式2 (第30页)以了解输入-请参阅光电二极管电流(IPD)。 您可以重写公式来估算 Ipleth + IAMB 和 IPD = Ipleth + IAMB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Praveen

    Barry