This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:AFE4410EVM

Guru**** 2918630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/914611/afe4490spo2evm-afe4410evm

器件型号:AFE4490SPO2EVM

您好 TI

我们正在使用 AFE 4490开发另一种新型 脉动式血氧计应用。  

我们希望最大限度地提高软件中可用的信号处理能力。  

在文档中、它指出可在1uA 内调节环境 DAC、以使直流信号接近 放大 器的中点0.9V。

我的问题是该电压 LED 1和 LED 2 PPG 迹线上的光电检测器输出表示的电压。

非常感谢

Barry  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    我对我的答复拖延表示歉意。

    光电二极管(PD)设置为零偏置、INP 和 INM 引脚偏置为0.9V。

    LED1和 LED2 PPG 信号上的电压对应于由跨阻放大器增益的 PD 电流。

    PPG 信号通常由大直流分量和非常小的交流分量组成。

    环境 DAC 的目的是减少直流信号、以便 PPG 信号可以在0V 附近居中。