This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8634:ADC 在无时钟边沿的情况下转换数据

Guru**** 2968280 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/917295/ads8634-adc-transitioning-data-without-clock-edge

器件型号:ADS8634

您好!

我正在使用您的 ADC、并且遇到了一个问题、即从 ADC 输出的数据定期不正确。

我在自动模式下使用0-5V 内部基准的通道0-2。 输入信号通常为2.5V、有一些 LSB 波动。  

大多数情况下、有效的 ADC 读数为0x800 +/-几个 LSBS、接收到 ADC 数据之前的正确通道数据。

但是、ADC 有时会输出不正确的数据、如下所示。

(黄色= CLK、蓝色= MISO)

可以看出、器件的时钟信号输入没有问题、因此没有理由在输出数据发生时切换输出数据。

信号上的高峰值和振铃已被确认为探测设置的结果(较长的导线与鳄鱼夹)、并且在探测到合适的接地弹簧设置时不存在。

上述信号的特写。

感谢你的帮助、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    您的波形未成功上传。 请提供您的时序图、包括/CS、SCLK、DIN 和 DOUT、以获取良好和不良数据。 ADS8634 ADC 上的实际内部基准电压为2.5V、我想您的使用的是具有2.5V 内部基准电压的0-5V 单极范围。 此外、请提供您的原理图以供回顾。

    此致、谢谢!

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与 Jamie 的请求进行脱机通信、此主题将被关闭。

    此致、

    戴尔