This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 SPI 接口的4至20mA 模拟输入16位 ADC

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: RCV420, ADS114S06, INA214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/916760/4-to-20-ma-analog-input-16-bit-adc-with-spi-interface

主题中讨论的其他器件:RCV420ADS114S06INA214

大家好、

我的一位客户正在搜索具有以下特性的器件:16位、4至20mA anlaog 输入、24V 总线电压支持、SPI 接口、单通道 ADC。 我们的应用是连接 HS 420振动传感器并通过 SPI 接口收集数字数据。 请支持我们查找相同的器件。

使用分辨率(位)、接口和输入通道数量选择 ADC 非常简单、但我不知道如何使用"总线电压为24V 的4至20mA anlog 输入"进行选择。 可以给我一些建议吗?


此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    目前、我们没有任何直接连接到4-20发送器的 ADC。  您需要将电流转换为电压、然后将其应用到 ADC。  请看一下 RCV420、它是执行电流转换的可能方法。  您正在寻找多少个 ADC 通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom L、

    除了 Tom H 的反馈之外、我们还看到许多客户只使用分流电阻器将电流转换为电压。 通常、这是一个250欧姆的分流器、但它可以是您确定的最适合您系统的任何值。 许多 ADC 包含2.5V 基准、因此在本例中使用100欧姆分流器是合理的、因为最大电压为2.4V (100欧姆 x 24mA)。 此类 ADC 的一个示例是 ADS114S06、这是一款具有集成精密2.5V 基准的16位、4kSPS、3差分通道 ADC。 我在下面绘制了一个简单的方框图

    • 了解您对4-20mA 信号进行采样所需的速度会有所帮助
    • 此外、系统是由回路供电、还是4-20mA 变送器具有自己的电源? 换句话说、您是否有2/3/4线制变送器?

    请告知我们、这样我们就可以确保我们已为您的应用确定了正确的 ADC。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我们预期的 ADC 采样率为10至20KSPS。

    我们的应用是使用具有3根导线的 HS-420振动传感器感应振动率、在此、我将连接 HS-420振动传感器的数据表、请仔细检查。 我们需要从电路板为同一传感器提供24V 电源、并通过 ADC 感应4-20mA 电流变化。 如果 ADC 可以选择为传感器提供24V 电源、这对我们来说很好。 希望这些信息足以清除您的查询。

    e2e.ti.com/.../HS-420-2-PIN-CONNECTOR.pdf

    此致、
    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们的 ADC 是单通道。 我们对该器件(RCV420)有疑虑。 我们需要在单个电路板中使用相同器件的12个 NOs。 那么、您能否为同一应用推荐任何其他低成本电流到电压转换器?
    或者、我们是否可以对同一应用使用 INA214? 如果我们可以使用相同的器件、您能否共享0.5%增益误差的器件型号、即 C 版器件。

    此致、
    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您是否已经挑选了 ADC?  您可以在此处使用其中一个 INA 器件-从第29页开始的数据表背面列出了0.5%增益误差器件型号。  例如、您将查找 INA214Cxxxx、具体取决于您要使用的封装。