Other Parts Discussed in Thread: RCV420, ADS114S06, INA214
大家好、
我的一位客户正在搜索具有以下特性的器件:16位、4至20mA anlaog 输入、24V 总线电压支持、SPI 接口、单通道 ADC。 我们的应用是连接 HS 420振动传感器并通过 SPI 接口收集数字数据。 请支持我们查找相同的器件。
使用分辨率(位)、接口和输入通道数量选择 ADC 非常简单、但我不知道如何使用"总线电压为24V 的4至20mA anlog 输入"进行选择。 可以给我一些建议吗?
此致、
Tom Liu