This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:我们能否在 AFE4403模型运行期间更改 PD 的反向偏置?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4403, AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/918133/afe4490spo2evm-can-we-change-of-reverse-bias-of-pd-during-the-operation-of-afe4403-model

器件型号:AFE4490SPO2EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4403AFE4490

简短描述:我们能否在 AFE4403模型运行期间更改 PD 的反向偏置?
电子邮件:hyunbum.kang@samsung.com
公司:三星电子
公司电话:
语言:英语
状态:打开
提供案例详情或评论:

在 AFE4403模型运行期间、我们能否更改 PD 的反向偏置?
之前、我曾向评估部门发送过有关 AFE4490模型运行期间光电探测器(PD)反向偏置问题的信息。

我收到的回复是、在 AFE 运行期间、反向偏置从0更改为0.9V。

在我们的案例中、由于 PD 器件未完全优化、我们希望在 AFE 测量期间增加反向偏置。

如果可能、我们可以通过修改 AFE 软件编程或其他技术措施来增加反向偏置吗?
或者、如果不可能、您是否有新的 AFE 模型在光电探测器中具有更高的反向偏置值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hyunbum、您好!

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    感谢您的联系。

    我们不会反向偏置 PD。 我们通过将 INP 和 INM 偏置为0.9V 来将 PD 设置为零偏置。

    遗憾的是、我们无法更改该偏置电压。