This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2024:需要有关容差的更多信息

Guru**** 2826835 points

Other Parts Discussed in Thread: TLA2024, ADS1015, ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/918358/tla2024-need-more-info-on-tolerances

器件型号:TLA2024
主题中讨论的其他器件: ADS1015ADS1115

您好!

我的重要客户找不到有关整个温度范围、所有增益级别或所有数据速率的许多电气容差、但仅限于+25C、+/-2V 和128SPS。

-您能帮助他更好地澄清芯片、以便他评估芯片对 PTC100/PTC1000读取应用的有用性吗?

他有四个问题。 他自己的话:

" TLA2024的几个基本数据表规格仅适用于一个特定的数据速率、一个特定的 FSR 设置和室温下。

为了预测 IC 在实际使用条件下的性能、我需要根据以下问题提供更多信息:

 

7.5电气特性

一般数据表条件:最小和最大规格在 TA =–40°C 至+85°C 时适用;典型规格在 TA = 25°C 时适用;全部

规格在 VDD = 3.3V、数据速率= 128SPS 且 FSR =±2.048V 时测得(除非另有说明)

 

系统性能

  • 数据表规格、最小值:分辨率(无丢码) 12位。
    问题1:这希望适用于所有增益设置、而不仅仅适用于上述的整体增益设置、即使它没有"其他说明"-或者?

  • 数据表规格、典型值:INL 积分非线性(2) 1 LSB
    数据表规格、典型值:偏移误差±1LSB
    数据表规格、典型值:温漂0.01 LSB/°C
    数据表规格、典型值:增益误差(3) 0.05%
    数据表规格、典型值:增益漂移(3) 10ppm/°C
    问题2:除128SPS 和 FSR =±2.048V 之外的其他模式的规格是什么?
    问题3:室温公差是正常分布还是其他分布中的3西格玛或6西格玛宽度?
    问题4:在整个工作温度范围(所有模式、3或6 Σ)内、哪些数字适用于这些容差参数?

"

谢谢。

B.R、M.A.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    M.A.M.、


    TLA2024是一款成本优化型器件、可将生产测试的数量和速度降至最低。 通常、我会将规格的典型值视为与平均值+标准偏差类似的值。

    关于第一个问题、12位分辨率适用于所有增益设置。 但是、对于其余的问题、我们只给出典型值、这些值适用于器件的工作温度。

    对于具有更多最小和最大规格的类似器件、我将查看 ADS1015和16位 ADS1115、它们应该具有类似的行为。


    吴约瑟