This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5421:ads5421

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/918204/ads5421-ads5421

主题中讨论的其他器件:ADS5421

是否需要在 FPGA 和 ADC 之间放置一个缓冲器、即使它具有三通道输出特性也是如此

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    建议将数据输出线上的容性负载保持在尽可能低的水平、最好低于15pF。

    随着数字输出的变化、更高的容性负载将导致更大的动态电流。 例如、使用

    0.8V/ns 的典型输出压摆率和10pF 的总容性负载(包括4pF 输出电容、5pF 输入)

    外部逻辑缓冲器的电容和1pF PC 板寄生)、位转换可能会导致的动态电流为

    (10pF 0.8V/1ns = 8mA)。 这些高电流浪涌可能会反馈回 ADS5421的模拟部分并产生不利影响

    影响性能。 如有必要,可以使用靠近转换器输出引脚的外部缓冲器或锁存器

    最大程度地减小容性负载。 它们还提供了将 ADS5421与上的任何数字活动隔离的额外优势

    总线耦合回高频噪声。

    对缓冲器的需求通常与 ADC 和 FPGA 之间的布线长度有关。 如果部件距离几英寸、则可能是缓冲器

    不需要。 在决定是否添加缓冲器之前、您可能需要对布线阻抗进行仿真。

    此致、

    Jim