This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:输入 RC 滤波器和皮肤电极阻抗

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/917695/ads1299-input-rc-filter-and-skin-electrode-impedance

器件型号:ADS1299

您好!

我将使用 ADS1299投影 HD-SEMG 采集系统。 我在输入中使用一阶低通 RC 滤波器、现在我担心皮肤电极阻抗会降低滤波器的截止频率、并可能会将带宽降至所需值以下。 搜索此主题后、我找到了此主题: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/475854

我认为、使用较高的 R 值和较高的截止频率可以降低这种影响。 对于一阶 RC 滤波器的 R 值和截止频率、您建议使用哪一个上限?

此致、

Mateus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mateus、

    正如您所指出的、论坛上有几个主题涉及此主题。 以下是解决您的问题的几个示例:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/855404?ADS1298-RC-filtering-question-

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/334147

    您还可以参阅 PDK 以获取示例原理图: https://www.ti.com/tool/ADS1298ECGFE-PDK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、感谢您的回答!

    出于某种原因、我在发送之前意外删除了部分问题! 在删除的部分中、我说滤波器截止频率中的电极阻抗干扰可能是我指向的未解决线程问题的原因(29千欧电极电阻足以将截止频率降至50Hz)、 但这只是一个猜测!

    我读取了您发送的主题帖和 PDK 应用程序。 在我的应用中、我不能使用二阶 RC 滤波器(如 ECG PDK 中)、也不想使用低截止频率(如 EEG PDK 中)、因为电极阻抗可以进一步降低、从而削减了所需带宽的一部分。 因此、我想使 FMod 衰减、这正是必要的。 根据您的经验、您认为20dB 的衰减是否足够?

    此致、

    Mateus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mateus、

    这取决于系统运行的环境以及您的精度目标。 我建议您只需尝试几个电阻器值、看看哪一个最适合您。