This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80504:OUT0-OUT3

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/917560/dac80504-out0-out3

器件型号:DAC80504

你(们)好

OUT0、OUT1、OUT2通道正常工作、OUT3电压从0V 瞬时电压变为5V、

什么会干扰 OUT0、OUT1、OUT2?有多少干扰?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    您能详细说明您的问题吗? 您是否没有从通道4获得任何输出?

    请分享您的原理图、包括 DAC 输出部分、这是指 DAC 输出连接到的位置。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否对请求的信息进行了更新? 问题是否得到解决?

    此致、

    AK