This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1119:建议使用 ADS1119电源

Guru**** 2813485 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1119, TPS63802, PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/915714/ads1119-ads1119-power-supply-recommendation

器件型号:ADS1119
主题中讨论的其他器件: TPS63802PCA9306

您好!

我计划在系统中使用 ADS1119通过 NTC 热敏电阻测量温度、但我对哪种电源架构最合适有一些疑问。 该板将由单节锂离子电池供电。 在正常情况下、环境温度将约为0ºC μ V。 从 Panasonic NCR18650 (https://datasheet.octopart.com/NCR18650B-Panasonic-datasheet-34154111.pdf)的数据表中可以看出、在3.3V 电压下(UP 所需)、电池中剩余的能量仍将约为一半。 我想使用 TPS63802之类的降压/升压转换 器可以解决此问题、但另一方面、噪声可能会成为问题、因此我可能需要为 ADC 和 NTC 使用低噪声 LDO、可能需要 LP5907MFX-3.0。 现在、假设在以下情况下直接从直流/直流转换器和 LDO 的模拟子系统(即 ADC 和热敏电阻)上电:

a)通过 LDO 或为 ADC 的 VDD 和 AVDD 加上 NTC 供电

b)通过直流/直流转换器为 ADC 的 VDD 供电、并通过 LDO 为 AVDD 加上 NTC 供电

为了使事情更加复杂、大多数情况下、向上计数将处于深度睡眠模式、并每5到30分钟唤醒一次以进行测量、因此我无法在睡眠期间使 NTC 保持开启状态。  选项 A)可以让我通过使用 EN 引脚关闭 LDO 来关闭 ADC 和 NTC、但可能会给 I2C 总线上的其他器件和 ADS1119本身带来问题。 方案 b)另一方面、ADC 的数字端始终保持通电状态、同时仅关闭模拟端、但我不确定这是否是一个选项。

我非常希望能提供一些建议。 也许我已经对这一点进行了设计、并且有一个更简单的解决方案。

此致、并提前表示感谢、

Christof

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christof:

    您的每种潜在解决方案都有许多优缺点。  您提到了 I2C 总线上的其他器件。  不清楚器件未上电时、ADS1119将如何对施加到 SDA 和 SCL 输入端的电压做出反应。  因此、我认为至少应为 DVDD 部分供电。

    如果 DVDD 通电且 AVDD 未通电、ADS1119将保持复位状态。  在这里、仍然不清楚在保持复位状态且 AVDD 未通电时 DVDD 电流是多少。

    我的第一个倾向是从直流/直流转换器为所有器件供电。  最好使用 LDO 跟进直流/直流转换器以清除开关噪声、但使用16位器件时、我不确定是否有必要这样做。  我还会使用电源作为 ADC 基准。 使用基准和 NTC 激励的电源应消除测量中激励源的噪声、并减少测量中的漂移。  然后、我会将 ADS1119置于断电模式、以便在不进行测量时降低功耗。  要中断 NTC 的激励、我将使用 MOSFET 作为开关。

    至于选项 a 或 b、我认为这将取决于连接的其他内容。  如果数字输入引脚上有电、则选项 b 可能是首选项。  但是、如果您可以将 I2C 与输入隔离、则选项 A 将具有最低的总体功耗。  您可能能够使用像 PCA9306这样的电平转换器器器件、但我认为这种或类似类型的器件可用于将 LDO 电路与直流/直流转换器电路电源隔离。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的回答。 我将研究直接从直流/直流转换器为 ADC 供电、并使 ADS1119始终保持开启状态。 这可以解决我的问题。

    此致、

    Christof