This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC104S021:ADc104s021的工作温度

Guru**** 2518260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC104S021, ADS1018-Q1, ADS7954-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/915304/adc104s021-operation-temperature-of-adc104s021

器件型号:ADC104S021
主题中讨论的其他器件: ADS1018-Q1ADS7954-Q1

大家好、

为了更严格地确定合适的 ADC 型号、请帮助客户确认以下问题、谢谢。


从数据表可以看出、adc104s021℃AEC-100认证标准、允许的温度范围为–40 ~ 85 ̊ C:

(1) 85℃的最高工作环境温度是否包括由其他区域的热传导和辐射引起的 adc104s021的本地环境温度上升?

(2) AECQ℃的信息是否与85 ̊ C 环境温度下无法工作的信息不一致?

(℃℃温度为85 ̊ C、考虑到自发热并由其他器件加热、ADC 的本地环境温度将大于85 ̊ C)

(3)是否可以将可用温度的评估分为结温、热阻、环境温度和最大电源损耗:

5V*1.8mA*190℃/W+85℃=86.71℃

由于 ADC 本身的损耗很小、因此可以忽略自发热。


℃确认后得出的结论仍然是在85 ̊ C 环境温度下无法使用 adc104s021、请帮助推荐合适的型号。

您能否推荐分辨率大于10位(包括10位)的合适器件?

ads1018-Q1的采样率较低、ads7954-Q1的引脚数太高。

此致

松镇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    环境温度是器件周围环境的温度
    而不是硅的温度。 硅的温度是结温或工作温度。
    85°C 的工作温度是器件的温度。

    2.该器件可耐受高达150C 的温度、但数据表中给出的技术规格仅在85C 的温度下测试

    我正在深入研究这一点、并将向您提供更多信息

    至于备选器件、我进行了快速参数搜索、找到 了8个 您可以查看的器件结果。

    我建议查看 ADS7954-Q1

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我已经了解了 ADC104S021、它是一款汽车级器件、但 AEC-Q100中的等级不同。

    该器件是3级器件、支持高达85C 的温度。  以下是不同等级的温度等级。  

    我们的汽车级器件通常为1级、但 ADC104S021是一款较旧的器件、仅为3级。  

    ADS7954Q1器件的额定温度为125C。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    非常感谢您的反馈。 您可以通过电子邮件回复我吗? 客户希望收到此电子邮件的正式电子邮件。 我无法 通过 E2E 找到您的电子邮件地址。

    谢谢。

    此致

    郭松珍

    Songzhen-guo@ti.com