This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5652AEVM:在示波器上看不到 EVM 输出

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5652A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/917368/dac5652aevm-not-seeing-evm-output-on-oscilloscope

器件型号:DAC5652AEVM
主题中讨论的其他器件:DAC5652A

您好!

我正在尝试在我的设计中使用 DAC5652A。 我已经连接了 EVM、正在尝试生成电压、但看不到任何输出。  

根据 EVM 手册、我已向 VDD 和 AVDD 施加3.3V 电压。 我正在为 DA0-DA9供电、将值从0增加到1000、并在 WRT1上提供时钟。 我将 J1连接到示波器。

总线和时钟上的时序和数据如下所示:

但是、我在 J1上看不到任何内容。 在数据计时时、我尝试切换睡眠模式。 如果有用、EVM 板在我为其通电和时钟输入数据时消耗的电流大约为80mA。  

我会错过什么?  

此致、

Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法告诉您是如何 注入位的。  使用探针验证它们是否正确到达器件的引脚、以确保缓冲器正常工作且摆幅正确。  我无法说出输入模式的详细信息。  您可能正在注入低频斜坡模式。  如果是这样、请注意、EVM 在名义上配置了一个不会通过直流或频率极低的变压器。  它将传递更高频率的交流信号。  如果需要低频输出、则可以使用一些0欧姆焊接跳线绕过变压器。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家的关注!

    我已卸下变压器并将输出跳线至 SMA 连接器。 我只看到大约55mV 的电压摆幅、而不是像数据表所说的那样看到大约1Vpp、但我可以更改负载电阻器以增大此值(能够将 IOUTA 上的负载电阻器更改为500 Ω、使摆幅大约为550mV)。 至少现在、我看到的是实际输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将在下一个员额中处理。  -RJH