This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7565:SPI 总线连接

Guru**** 2973820 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8689

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/917755/dac7565-spi-bus-connection

器件型号:DAC7565
主题中讨论的其他器件:ADS8689

大家好、

您能给我以下客户问题的评价吗?

问题1. 客户能否使用 ADS8689连接到同一 SPI 总线? 您对此有任何疑问吗?

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki、您好!

    如果 SPI 主器件具有不同的片选信号用于不同的从器件、则可以在 SPI 总线上使用多个 SPI 从器件。

    您可以在 ADC 和 DAC 之间共享数据、时钟和 SDO、并为 这两种器件提供独立的芯片选择。 如果您关注这些问题、我不会看到任何问题。

    如果您需要有关此方面的更多信息、请告诉我。

    此致、

    AK