This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:起搏信号检测电路

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/917243/ads1292r-pace-detection-circuit

器件型号:ADS1292R

 我们使用 ADS1292R IC 作为模拟前端

我们还想使用起搏器检测、但 ADS1292R 没有起搏器、但其他系列的 ADS129X 内置了该起搏器。

参考 《软件起搏器检测参考设计指南》、  

我们能否在外部使用 ADS1292R 添加起搏信号放大器并执行起搏信号检测?

使用其他具有内置起搏信号放大器的 ADS129X 系列?

推荐哪一个!

谢谢

Aravind D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind、

    这两个选项都是可行的。 这完全由您、客户决定、您希望实施哪一个。 创建您自己的外部起搏信号检测电路可能需要额外的设计时间。 而 ADS129X 解决方案集成了起搏信号检测。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander Smith、

    感谢您的回复、请回答另一个问题、

    根据我的理解、硬件起搏信号检测仅指示存在起搏信号&

    软件起搏信号检测可检测起搏器的伪影! 对吗?

    还是存在任何其他主要差异?(设计除外)

    谢谢,

    Aravind D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind、

    没错。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alexander Smith、

    谢谢

    此致、

    Aravind D