This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:关于快速模式的 I2C SCL 时钟频率

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/917278/tsc2007-about-i2c-scl-clock-frequency-of-fast-mode

器件型号:TSC2007

大家好、

 

我们知道快速模式的 I2C SCL 时钟频率通常为400kHz。

但是、我们猜、如果频率为360kHz (小于400kHz)、TSC2007将正常运行。

我的理解是否正确?

 

[背景]

如果 SCL 为400kHz、则 TSC2007的运行不稳定。

(有时我可以访问 TSC2007,有时 I2C 无法访问。)

当发生访问错误时、SCL 将保持低电平。

 

因此、我们正在寻找权变措施。

如果您有任何想法、请告诉我们一个权变措施吗?

 

顺便说一下、我找到了以下 E2E 主题。

如果 SCL 为100kHz、该问题能否得到解决?

https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/214469

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    由于器件正处于 HS 模式、是否在发送任何其他数据之前发送主代码? 对于 HS 模式、需要 首先发送主代码00001xxx。 如果之后仍然存在一些锁定问题、则时钟拉伸可能是一个问题。

    如 Wendy 在链接线程中发布的文档中所述、该器件实现了时钟扩展、主机处理器需要处理此问题。 本文档中还提到了要满足的时序要求。 为了便于访问、我将继续并将其重新连接到这里。  

    e2e.ti.com/.../SCL-stretching-requirement.doc

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San、您好!

    感谢您的快速回复。

    我检查主代码。

    此外 、我们猜、如果 SCL 时钟频率 在快速模式下为360kHz (低于400kHz)、TSC2007将正常运行。

    我的理解是否正确?

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    是的、在快速模式下、器件不必恰好在400kHz SCL 下运行。 有一个最大频率、但最小值为0Hz、因此360kHz 可以正常工作。 您还可以通过 SDA 和 SDL 的示波器屏幕截图来进行读写操作吗?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San、您好!

    感谢您提供信息。

    然后、我将确认 I2C 信号波形。

    此致、

    隐藏