This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1235EVM:ADS1235评估软件正在连接、但未显示任何寄存器信息

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/917700/ads1235evm-ads1235-eval-software-connecting-but-not-showing-any-register-information

器件型号:ADS1235EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1235

您好!

对于 ADS1235评估套件的 Δ-Σ 评估套件软件、我也遇到了类似的问题。  我已经尝试了另一位用户提到的技巧、即他们在管理员模式下运行应用程序的位置、但这似乎不会改变任何行为。

我要添加的另一个注意事项是、当我第一次插入评估板或将其复位时、我在应用的左下角会收到一条消息。  它说:"无法识别器件= ADS1235"。  此消息会在切换到"已连接硬件"之前持续~10秒左右。 准备就绪..."

我在控制台窗口中看到一些信息被发送出去:

正在发送 USB >> ID

ADS1235 2018年8月23日09:11:57

我不知道为什么这条消息的日期时间如此短。

我现在已经在两台不同的工作计算机(台式机和笔记本电脑)上尝试过此评估板、并尝试在安装正确的驱动程序时尽可能小心。

这是64位 Win7企业计算机。

谢谢、

粘土

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clay、

    在我看来、这听起来像是没有安装 ADS1235器件封装。  软件安装分为两个部分。  第一个是主应用程序、听起来安装正确。  当 ID 命令正常工作时、通信似乎按预期工作。  日期实际上是固件构建的日期。

    那么、您是否安装了 ADS1235器件封装?

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊...  我的错误。  是的、这解决了我的问题。  非常感谢您的快速响应。