This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:模拟器件 AD7730的替代方案和 ADS1263的问题

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261EVM, ADS1263, ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/916401/ads1261-alternative-to-analog-device-ad7730-and-issues-with-ads1263

器件型号:ADS1261
主题中讨论的其他器件: ADS1263、

大家好、

我的客户一直在使用 AD7730。

由于您的建议、我们建议使用 ADS1263、但客户更喜欢测试 ADS1261EVM。 他有一些问题:

第一个问题:偏移寄存器是唯一的、用于内部和外部校准。  执行初始校准、不使用 laod。 在正常运行期间、不可能持续校准偏移以补偿漂移、执行"内部校准"、这将覆盖偏移、因为初始偏移寄存器包含"皮重"。因此、有必要将偏移存储在外部控制系统中并持续计算偏移。

第二个问题、更严重的是: 无法进行满量程校准。无法使用"内部校准"方法校准满量程、因为转换器没有此功能、无法使用"系统校准"方法校准满量程、因为我们的信号太小。
使用 GANCAL 校准命令、FSCAL 校准寄存器取值1FFFFF、因此超出范围(<106%)
转换器工作良好、但这些校准误差会导致难以使用的问题。

请帮帮我们。  

谢谢你
Riccardo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riccardo、

    校正偏移误差的最有效方法是使用 SYOCAL 命令进行偏移系统校准 、方法是将输入短接至系统、这样可以消除系统级偏移误差。  

    进行满量程校准的简单方法是 、只需将基准源连接到输入即可获得1V/V 的 PGA 增益 请参阅此处描述的用于 ADS1263的方法、该方法也可用于 ADS1261:

    ADS1263:自校准与用户校准

    另一个与 ADS1261校准相关的线程:

    ADS1261:满量程校准

    请注意、我们 始终建议在进行满量程校准之前执行偏移校准。

    此致、

    戴尔