This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:AINCOM -如果不使用该器件、是否可以将其保持悬空?

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/917626/ads124s08-aincom---can-it-be-left-floating-if-not-used

器件型号:ADS124S08

如果不需要 AINCOM 引脚、是否可以将其保持悬空? 应该将其连接到 GND 还是其他设备? 如果是,有否理由?

DS 表示 VBIAS 默认与 AINCOM 断开、那么、如果该寄存器是单独的、是否存在任何问题?

谢谢。

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    此信息位于数据表10.1.5节中。 ADS124S08数据表第89页的标题为未使用的输入和输出。  保持模拟输入悬空将使器件的泄漏电流最低。  如果客户希望将该引脚连接到某些已知电位、而不是将其悬空、则有一个有关泄漏的连接优先顺序列表。  例如、泄漏电流最低的原因是让输入悬空、而泄漏电流最高的原因是连接到 AVSS (在大多数应用中为 AGND)。  但也有连接到 AVDD 或中模拟电源的中间连接。

    关于 VBIAS、如果您打开 VBIAS (或意外地将其打开)、则不希望将 AINCOM 引脚直接连接到 AVDD 或 AVSS、因为此时 VBIAS 将灌电流/拉电流。  如果从不打开 AINCOM 的 VBIAS、则不会出现问题。  如果 VBIAS 有可能被打开、那么我建议在将输入引脚连接至电源轨时使用上拉或下拉电阻。

    此致、

    Bob B