This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1246:CC2530

Guru**** 2569065 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1246

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/917065/ads1246-cc2530

器件型号:ADS1246

您好!

请帮助您查看 ADS1246电路吗?

谢谢  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    对拖延答复表示歉意。  

    您好像已经将器件配置为连续转换和内部时钟、并将使用组合 DOUT/DRDY 引脚收集数据。

    我建议将共模电容器 C49、C47的尺寸减小10倍、使其比差分电容器 C57小10倍。

    我建议查看 数据表的第9.3.2.2节 PGA 共模电压计算示例。 我看到您使用的是双极2.5V 电源。 通过 R2将正输入连接到2.5V 将导致共模电压违例。