This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:DRDY 引脚在 TDM 固定模式期间保持高电平

Guru**** 2539240 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/916682/ads1278-drdy-pin-holds-up-during-tdm-fixed-mode

器件型号:ADS1278

尊敬的

我附加了 ADS1278原理图、并期望引脚29 (DRDY)会定期下降、但会保持上升
始终处于高电平。
1.我是否必须输入来自微控制器的 SCLK 时钟信号才能看到 DRDY 发生故障?
2.我没有将任何 AINN、AINP 引脚连接到任何东西。 这是否会影响 DRDY 的输出?

--配置
MODE[1:0]:11低速
格式[2:0]:001 TDM 固定
CLKDIV:0低速

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来您采用的是 SPI/TDM/固定操作格式、听起来这是理想的操作方式。  如果您正在寻找快速检查功能、我们建议终止更多当前浮动输入。  将模拟输入连接到 GND、/SYNC 连接到+3.3V、并将 SCLK 连接到 GND。

    此外、由于未显示该图、请确保在所有电源引脚上进行正确的去耦、如 EVM 用户指南中所示。   

    如果这些情况看起来没有改变结果、请尝试对/SYNC 引脚进行脉冲、以查看它是否对 DRDY 有任何影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    感谢您的回答。 我有一些问题:

    将模拟输入连接到 GND、/SYNC 连接到+3.3V、并将 SCLK 连接到 GND。  针对 SPI/TDM/固定值

    运行格式是否应该始终将 SYNC 引脚上拉至3.3V?

    2."将模拟输入连接到 GND、/SYNC 连接到+3.3V、并将 SCLK 连接到 GND。" 甚至在执行以下操作之后  

    这一方向 DRDY 引脚保持高电平。 那么、正如您提到的、我开始对 SYNC 引脚进行脉冲处理

    DRDY 引脚发出短占空比脉冲。 这是否意味着我需要先向 SYNC 引脚输入几个脉冲、以实现 SPI/TDM/固定格式的运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)  许多应用使用/SYNC 引脚来触发带有一个外部事件的转换开始。  您使其浮动、这对于数字输入是不利的、因此我们请求将其连接到已知电位(在本例中为+3.3V)。  建议您将其连接到 MCU 上的 GPIO、以便您可以使用/sync 函数。

    2)  感谢您的更新。  启动操作不需要脉冲/SYNC、但是当我们请求 SCLK 连接低时、器件为脉冲/DRDY、这表示器件正在等待您读取数据、如图76所述。 尝试完成与设备的连接、然后尝试读取数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的参与和帮助。