This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:Vout 短接至 GND

Guru**** 2390280 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8760, TIPD119
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/914687/dac8760-vout-shorting-to-gnd

器件型号:DAC8760
主题中讨论的其他器件: TIPD119

当 DAC8760的 VOUT 引脚对地短路时、会发生什么情况?

在 d/s 中、电流将被钳制为30mA、对吧? 如果短路故障事件保持很长时间、封装的热性能将上升、直至损坏?

此致

Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    DAC8760的短路电流限制通常为30mA。 在短路情况下、所有功率都在芯片上耗散、但热量和相应的温度升高取决于电源电压和 PCB 布局。 将散热焊盘焊接到坚固的接地平面图有助于降低总体温升。 在这种情况下、不建议让部件长时间处于此状态、但也不应损坏部件。

    请注意、在短路情况下、尤其是在电缆非常长的情况下、引脚上的电压有可能暂时下冲至低于接地值、并且电压为器件的绝对最大值条件。 我建议使用来保护 DAC8760的输出引脚免受 EOS 事件的影响、如下面的设计链接中所示。  

    https://www.ti.com/tool/DAC8760EMC-EVM

    此致

    请  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为 DACx760 Collin Wells 的电压和电流输出组合基准、Reza Abdullah。

    原理图中没有任何短路保护组件。如果客户将 Vout 短路到 GND、如何保护电路板中的 DAC8760。

    我们的客户多次这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你有什么建议吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你有什么建议吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    价值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我将在这里回答前面的所有问题。 您提到的参考设计(TIPD119)旨在展示如何将模拟输出引脚组合在一起以实现功能、从而缺少保护组件。

    另一个参考设计展示了如何设计具有浪涌抗扰度保护功能的组合电压+电流输出模块。 有关该设计的详细信息、请参阅 TIDA-559。 如果您对此有任何疑问、请告诉我。 谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    是否有此主题的更新? 您是否需要任何额外信息来帮助您进行设计? 如果不是、您愿意关闭此主题吗? 谢谢!

    此致