This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66:ADS54J66:交错式采样点不匹配

Guru**** 2779825 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66, ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/916494/ads54j66-ads54j66-interleaved-sample-points-dismatch

器件型号:ADS54J66
主题中讨论的其他器件: ADS54J60

你(们)好

   ADS54J66  处于 DDC 模式8  、LMFS = 4421。 devclk 为500MSPS、而 SYSREF 为7.8125MHz。

  在您的帮助下、我收到 了测试模式中正确的增量代码。

  但波形还有其他问题。  

  我使用放大器 通过直流耦合将输入信号驱动到 ADC。  

  接收到的波形应该是一条噪声很小的线、但我获取了幅值大约为140LSB 的锯齿波、下面显示了8192个采样点的直方图统计数据。

  在内部、ADS54J66有2个交错至500Msps 的 ADC (@ 250MSPS)。 因此、我想知道 我是否需要配置一些寄存器来匹配两个250MSPS ADC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    此部件不是为直流耦合设计的、这似乎是您尝试执行的操作。 模拟输入不能在外部偏置、因为没有此选项。 对于这些输入、共模为2V。 如果正确偏置输入、请尝试通过 将0x6100页中的地址0x68设置为0x06来禁用直流偏移校正功能。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

       当我使用交流耦合时、 锯齿波会分离。 但我们仍然需要使用  直流耦合。

       如果 差分放大器  的共模电压为2.0V、则 ADS54J66的模拟输入是否支持直流耦合?  您在下面的主题中提到了 ADS54J60可以支持直流耦合。   

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/660047?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ads54j66%252525252525252520DC%252525252525252520offset

       此外、我还有关于数据表的问题。 在第6.5章中、模拟输入的输入共模电压为2.0V。 在  第7.3.1章中、信号输入的共模电压被认为使用600 Ω 电阻器在内部偏置为1.9V、这允许输入驱动网络的交流耦合。 实际上、我使用示波器测试 ADC 输入引脚、输出电压为2.0V。  第7.3.1章是否  不正确?

        此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim  

       在  直流耦合中 、我 调节 了差分放大器的共模电压、并测试了差分模拟输入引脚。   在没有任何输入的情况下、P 为2.07V、而 N 为2.0V。 但是  、无论  是否 配置寄存器610068、锯齿波始终存在。   配置610068时、数据的平均值是正确的。  

      我很困惑。 我期待您的回复。

      此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    请提供更多信息或输入信号图。 此描述 "接收到的波形应该是一条上面有小噪声的线"并不能给我提供太多信息。 VCM 应为2V。 还有一个额外的电源被添加到数据表的另一部分中提到的1.9V 电压中。

    您的设置是否适用于正弦波? 请检查此项。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

       我们提供了以下几种类型的输入并确认了 AD 转换数据。  

       e2e.ti.com/.../ADS54J66_5F00_test.pptx

       此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    我仍然不了解您的最终应用。  实际输入是非常低的正弦波吗? 低电平噪声?、等…。 不确定您发送的所有数据。 同样、该器件不是为直流耦合而设计的、因此我不知道 我是否可以为您提供任何其他东西。

    此致、

    Jim