This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:LMK04828能否与 ADC12DJ3200EVM 上的 FS=3200Msps 搭配使用

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMX2582, ADC12DJ3200EVM, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/916124/adc12dj3200evm-can-lmk04828-work-with-fs-3200msps-on-adc12dj3200evm

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828LMX2582LMK04832

您好、HSDC 团队、

我正在根据 ADC12DJ3200EVM 的参考设计使用自己的硬件。 我有一个问题、即 LMK04828是否适用于 fs=3200Msps。 根据原始的 ADC12DJ3200EVM 设置,LMX2582生成一个3.2GHz 时钟到 ADC,并将另一个3.2GHz 反馈到 LMK04828B 的 CLKin1,以生成相应的 Dclk*和 SDclk*。

我从 ADC12DJxx00EVM GUI 中转储用于"板载、FS=3200Msps、JMODE3"的 cfg 文件、并将 cfg 文件导入到 TICS Pro 中、发现 LMK04828B 的设置如下:

如您所见、有一个红色指示。 根据 TICS Pro、VCO0和 VCO1的工作频率不能超过3080MHz。 在这种情况下、此设置能否正常工作? 请帮助我确认这一点、谢谢。

随附一些信息:

TICS Pro 版本:1.7.0.0

构建日期:2020年1月9日

部件版本:2017-01-11 v3.2.0

我还从 GUI 中附加了日志文件、并为 TICS Pro 添加了相同的设置。

adc12djxx00evm_gui_settings_log.csv

TICSpro_LMK04828.txt

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    由于未使用内部 VCO、因此可以忽略 TICS Pro 消息。 相反、应使用 CLKin1外部 VCO 或分配模式频率范围。

    尽管如此、数据表实际上显示了3100MHz 的最大外部输入频率、因此3200MHz 频率仍超出了额定最大频率。 请注意、即使频率高于额定最大值、LMK04828在时序参数上仍有足够的裕量、以便能够在3200MHz Fin 输入下正常工作。 3200MHz 下的电气特性无法保证... 某些电气特性可能会稍微偏离所列的最小/最大范围。 但该器件仍能正常工作并分配3200MHz 时钟、其性能大致相当于3100MHz。

    对于额定频率大于3200MHz 的器件、您可以使用与 LMK04828引脚对引脚兼容的 LMK04832。 您甚至可以将电路板上的 LMK04828与 LMK04832交换。 我不太熟悉 ADC12DJ EVM 软件、但我相信可以直接从 LMK04832 TICS Pro 导出的十六进制文件中使用寄存器编程... 如果对 LMK04832进行编程、寄存器的 GUI 显示可能是非传感器的、但仍应将编程加载到器件中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derek,

    感谢您的确认。 情况已被测试。 它在工作。