主题中讨论的其他器件:LMK04828、 LMX2582、 LMK04832
您好、HSDC 团队、
我正在根据 ADC12DJ3200EVM 的参考设计使用自己的硬件。 我有一个问题、即 LMK04828是否适用于 fs=3200Msps。 根据原始的 ADC12DJ3200EVM 设置,LMX2582生成一个3.2GHz 时钟到 ADC,并将另一个3.2GHz 反馈到 LMK04828B 的 CLKin1,以生成相应的 Dclk*和 SDclk*。
我从 ADC12DJxx00EVM GUI 中转储用于"板载、FS=3200Msps、JMODE3"的 cfg 文件、并将 cfg 文件导入到 TICS Pro 中、发现 LMK04828B 的设置如下:
如您所见、有一个红色指示。 根据 TICS Pro、VCO0和 VCO1的工作频率不能超过3080MHz。 在这种情况下、此设置能否正常工作? 请帮助我确认这一点、谢谢。
随附一些信息:
TICS Pro 版本:1.7.0.0
构建日期:2020年1月9日
部件版本:2017-01-11 v3.2.0
我还从 GUI 中附加了日志文件、并为 TICS Pro 添加了相同的设置。
adc12djxx00evm_gui_settings_log.csv
谢谢。