This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:ADS1299

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/916799/ads1299eegfe-pdk-ads1299

器件型号:ADS1299EEGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1299

大家好。

我正在使用三个 ADS1299芯片开发24通道 EEG 系统。

我查看了 ADS1299 EVM 套件板的原理图、并检查了其模拟前端电路。

它包含 R/C 组合。 它非常简单且易于理解。

然后、我想知道电极的配置。

在这种情况下、是否应使用有源电极?

我将等待您的建议

任何建议都将不胜感激:)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Heejin、

    我对24电极系统的电极放置配置没有太多了解。 此决定由客户自行决定、因为这取决于客户和客户想要测量的值。 有源电极很好-但请记住、从有源电极添加到测量中的任何噪声都将通过模拟增益级倍增、并可能降低 SNR。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释! ^^μ A