This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:TSC2007EVM -关于 Windows 版 PC

Guru**** 2771115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/916771/tsc2007-tsc2007evm---about-windows-version-of-pc

器件型号:TSC2007

我的 PC 无法识别 TSC2007EVM,因此无法通过 I2C 进行访问。

PC 的使用是否有限制?

 

[例如]

如果是 windows7、PC 可以访问 EVM。

如果是 Windows10,PC 将无法访问 EVM 等

 

如果是、您能告诉我们推荐的 Windows 版本、如果您有任何疑问吗?

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    我们最近使 TSC2007EVM 过时、因为它通常不能在 Win10机器上工作。  大多数 Win7计算机将正确运行 GUI 软件,所有 XP 计算机都将正常运行。  如果您遇到与“签名驱动程序实施”相关的问题,请尝试获取计算机上的管理员权限,这样您就可以在禁用驱动程序实施的模式下启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    TSC2007EVM 原始软件在 Windows XP 上运行。  也有一个在 Windows 7上运行的版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tom-San、Collin San、

    感谢您提供信息。

    我非常感谢你的合作。

    此致、

    隐藏