This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:TSC2007EVM -芯片标记

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/916774/tsc2007-tsc2007evm---chip-marking

器件型号:TSC2007

TSC2007EVM–芯片标记

 

大家好、

 

我确认了 EVM 上的芯片标记,标记为“TSC2007IZZZ”。

但是,我在数据表中找不到“TSC2007IZZ”的部件号。

我想此标记对于 EVM 而言是特殊的、但规格与数据表相同。

我的理解是否正确?

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏!

    我将稍微介绍一下 TSC2007为您做的标记、但没有专门为 EVM 制作的"专用芯片"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tom San、

    感谢您的及时答复、对于造成任何混淆、我深表歉意。

    我可以在 TSC2007EVM 和 TSC2007EVM-PDK 用户指南中找到"TSC2007IZZ"。

    我想此标记的规格与 TSC2007IYZGR 相同。

    我的理解是否正确?

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊-好的、现在我明白了。  这只是 BOM 中的一个拼写错误、EVM 上的器件使用 YZG 封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tom San、

    感谢您的回答。

    我非常感谢你的合作。

    此致、

    隐藏