This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8028:ADS8028 ADC 传递函数

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/917012/ads8028-ads8028-adc-transfer-function

器件型号:ADS8028

12位 ADS8028数据表上次在8年前进行了修订、因此如果这是一个长期存在的数据表错误、我会感到惊讶。

我的问题应该从屏幕截图中的注释中清晰明了。

谢谢。

m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    嗯、对于一个12位直接二进制器件、你肯定是对的、满量程应该是0xFFF、中量程应该是0x7FF。  该图可能是从该系列中的14位器件复制的、该器件与图32中所示的代码范围相匹配。  我们将在下一个更新周期中注意更新数据表中的此图。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    圣烟了8年,没有人注意到这一点??   

    我问了另一位工程师、我得到了有关标签正确原因的各种荒谬论据。  Sheesh。   

    我希望 TI 拥有数据表缺陷产品、应该有一些奖励、例如 TI schwag、工厂翻新图形计算器或其他奖励。

    思考一下。