This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5400-SP:从 SCLK 下降沿到 SDO 或 SDIO 的输出延迟

Guru**** 2515730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/915355/ads5400-sp-output-delay-from-the-falling-edge-of-sclk-to-sdo-or-sdio

器件型号:ADS5400-SP

大家好、

一位客户在数据表的第10页上注意到 、从 SCLK 下降沿到 SDO 或 SDIO 的输出延迟 最小为75ns。 他认为 最大值应该是75ns。 您可以确认此值吗?

此致、

Danilo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    很抱歉耽误你的时间。 我看到了这一点、我正在努力验证这些信息。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我们希望收到您关于此问题的答复。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    很抱歉耽误你的时间。 这是正确的、许多"较旧"的数据表中的时序规格指定了最小值和最大值、就像您要获取时间规格的倒数一样、在这种情况下、它将是最小值。

    我相信如果你看一下 SCLK 规范的话,他们会尽力为你提供这方面的参考…

    希望这对我们有所帮助

    此致、

    Rob