This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1304L05:drv8301

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, TIDA-00080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/915792/amc1304l05-drv8301

器件型号:AMC1304L05
主题中讨论的其他器件:DRV8301TIDA-00080

在本例中、我将使用 amc1304和 drv8301来驱动 BLDC。

我已经阅读了 TIDA-00080 - ISE3010的 ch。

 1.我的问题是,GND_USH1和 GND_USH 为何不是同一网络?

它可以正常工作吗?

 请访问 https://e2e.ti.com/support/motor-drivers/f/38/t/913065?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%2520user%253A322263

在我的设计中,我没有使用隔离转换和 LDO,

我从 drv8301的“BST”(自举电容的上升端)获取 amc1304的 LDO_in 电压

它可以正常工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3. 新问题,amc1304内部有 LDO,为什么要使用 tlv70450dbv?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4. 如果 ainp/n 来自 AGD-6V ~ 3.7V,那么我认为 D28.PIN2连接到 AVDD (amc1304的引脚7)更好吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 建元

    GND_USH 和 GND_USH1已出于路由目的进行分离。 您可以将它们连接在一起。

    应该可以从 DRV8301获得功率

    我们提供了一些逆变器参考设计、您可以参考  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,建元

    这是一个展示多个选项的参考设计。 您可以为您的设计选择优化的方法。

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 建元

    您必须考虑二极管泄漏电流和允许的最大输入电压、并决定二极管的端接。

    此致、