This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90EVM:如何修改电路板以接受直流信号?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/916596/ads52j90evm-how-to-modify-the-board-to-accept-dc-signal

器件型号:ADS52J90EVM

我的输入信号来自光学传感器。 应用是测量光强度。 信号带宽约为0-1MHz。 EVM 板上的所有通道均通过变压器或电容器进行交流耦合。 如何进行更改以测试直流耦合?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 ADS52J90EVM。

    我们会将您的问题转交给我们的团队工程师。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您很可能需要获取 OPA EVM 板并执行类似的操作。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    非常感谢您的反馈。 但是、您的回复似乎没有解决我的问题。 我要问的是修改 ADS52J90EVM 电路板上的信号路径以测量直流信号、从而将方波作为方波进行测量。 使用电流交流耦合设计、方波会严重扭曲。 您的一些评估板(如 ADC34xxEVM)具有通过焊接调整实现的直流耦合选项。  是否有办法在 ADS52J90EVM 上实现它?  或者、我必须按照 ADC34xxEVM 直流耦合设计制作自己的电路板?  

    谢谢你。