This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:用于恒流闭环反馈的 Rogowski 线圈接口

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04, ADS131E08, ADS131M04, ADS131A02, ADS131A04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/912520/ads131a02-rogowski-coil-interfacing-for-constant-current-closed-loop-feedback

器件型号:ADS131A02
主题中讨论的其他部件:ADS131A04、 ADS131E08、 ADS131M04、 ADS131A04EVM

您好!

这是以下主题的续篇主题:

https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/912404/3371493

我必须更新 Rogowski  线圈电流测量的 PWM 占空比 w.r.t,以实现   焊机的恒定电流 ?

 连接 Rogowski 线圈以进行高速闭环反馈系统电流测量的最佳方法是什么(不适用于50Hz 或60Hz 后的能量/电流测量)  


我已经完成了上述部分: 请建议此部分或其他部分是否适合我的应用。  

--

Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karan、


    我认为可以使用多个器件来测量 Rogowski 线圈。 这些是 ADS131E08、ADS131A04和 ADS131M04/M08。 这些器件通常用于测量特定应用的 Rogowski 线圈。 它们通常用于电表、其中电流使用 Rogowski 线圈测量、电压使用分压器测量。

    这些器件用于数据速率、分辨率和精度。 我不确定您的应用是否与电表要求相同(尤其是、我不确定您需要的数据速率以及您的应用可以承受的延迟)。

    无论如何、前面提到的器件将是我要开始使用的器件。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karan、

    我忘记提到的另一个设计资源是、有一个用于电表的 TI 参考设计、它使用 Rogowski 线圈进行电流测量。 同样、它不是您的特定应用、但可能会有更多有关 Rogowski 线圈以及基于集成线圈测量获得电流测量的信息。

    http://www.ti.com/tool/TIDM-3PHMETER-ROGOWSKI

    此设计不使用独立 ADC、但使用集成到 MSP430中的精密 Δ-Σ ADC。 我不确定这是否会有所帮助、但我想说一下。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉耽误你的答复。

    您能不能告诉我需要多少时间才能获得(第一)结果?

    '从输出信号重建电流波形。 然后使用以下公式将其转换为 RMS 有效值:

    是否可以在10ms 内读取50Hz 正弦波形(每毫秒)?

    ADS131M04/M08的器件

    谢谢

    --

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karan、

    对于 ADS131A02、读取 ADC 数据以及 ADC 在输入端收集测量值时会涉及一些延迟。 但是、它应该能够读取读数

    ADS131A02具有从1kSPS 到128kSPS 的多种数据速率设置(请参阅数据表中的表30)。 但是、ADC 使用 SINc3滤波器、ADC 为此输出3个数据转换的运行平均值。 您可以考虑该 ADC 延迟。 除了这个延迟、ADC 数据需要一个额外的转换周期、ADC 数据才会出现在 DOUT 上以供读取。

    我在另一个 E2E 帖子中对此进行了解释、并提供了更多详细信息、您可以在此处找到:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/913807/3380491


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的更新和链接。

    如何连接各种  Rogowski 线圈?

    需要操作哪个寄存器?  

    --

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karan、


    罗氏线圈没有特定的接口配置。 ADS131A02只是一款测量电压的 ADC。 要对此器件进行编程、请使用图106所示的初始化序列。 在该流程图中、您将在接收就绪字后开始通信、解锁器件、配置器件(通过写入寄存器)、启用 ADC、发送 WAKEUP 命令、然后锁定寄存器。

    要配置器件、您需要对多个寄存器进行编程、具体取决于您希望如何设置。 您可以设置基准电压配置、使用负电荷泵、数据速率和 PGA 增益。 您可能需要在寄存器0Bh 至14h 之间设置一些内容。

    我建议您仔细阅读数据表、并查看进行测量所需的设置。 如果您要构建系统、我还建议您使用 ADS131A04EVM 来测试 Rogowski 线圈的测量。


    吴约瑟