This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8345:为什么我在第一个采样周期中获得错误的数据?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8345

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/916405/ads8345-why-i-get-wrong-data-in-first-sampling-cycle

器件型号:ADS8345

您好专家、

我使用的是 ADS8345、但在上电 ADC 后的第一个采样周期中、我总是会得到错误的数据、在第一个周期后、即使我通过内部多路复用器更改通道、每个周期的采样数据也是良好的。

您能说明一下是否有必要在 ADS8345上电后丢弃第一个采样吗?

如果是、为什么需要丢弃第一个样品?

如果不需要丢弃第一个样本、我应该遵守哪些规则来确保第一个样本正确?

谢谢你

Rachel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel、

    查看 ADS8345数据表的第13页-时钟 模式 部分、具体来说是最后一段。  PD 位控制转换时钟机制、并且需要在与 ADS8345的第一次事务期间进行设置。  然后、您可以在启动例程期间将/CS 切换为低电平并向 ADS8345发送8位命令、以设置转换时钟模式。  您可以从此处启动所需的转换例程。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    明白、非常感谢!

    Rachel