This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:ADC 评估软件不工作

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, ADS114S08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/916611/ads124s08evm-adc-evaluation-software-not-working

器件型号:ADS124S08EVM
主题中讨论的其他器件: ADS124S08ADS114S08EVM

客户和我都遇到在  Win10 PC 上运行 www.ti.com/.../DELTASIGMAEVAL-GUI 软件的问题。  我假设这是器件驱动程序的问题、但我们无法确定如何解决。  我们认为驱动程序是使用此帖子中描述的过程更新的:

如果我们插入 EVM 并启动 ADC 软件、则状态栏显示"Unable to identify device = ADS124S08"、然后显示"Hardware Connected、Ready..."。

但寄存器不可见:

设备管理器显示:

请告知我们还可以尝试什么。

谢谢、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    该驱动程序实际上是 MS-Win 驱动程序、似乎已正确安装。  但是、似乎找不到 EVM 的文件。  软件安装有两个部分。  第一部分是主 GUI 安装。  第二部分是 EVM 器件封装。  是否安装了这两个软件组件?  如果是、是否为 EVM 安装了正确的器件封装? 例如、ADS114S08EVM 的器件封装是否已意外安装?

    软件安装需要管理员权限。  有时,管理员和用户不是同一个人,并且设备软件包可能不会驻留在运行软件的用户的正确位置。  如果是这种情况、则必须将器件包软件从安装位置复制到用户位置。  查找以下文件夹:

    Devices 文件夹内应包含一个标记为 ADS124S08:

    如果此文件夹不存在、则 DSEvalSW 位于错误的位置、或者软件安装不正确。  如果该文件夹位于其他用户下,则将该文件夹复制到当前用户文档文件夹。

    文件夹是否存在?  它是否位于正确的位置?  如果是、则在启动 GUI 之前、插入 EVM、然后启动 GUI。  有时、如果在 GUI 启动后插入 PC、GUI 无法正确识别 EVM。

    请告诉我、如果您在检查上述内容后仍发现相同的行为、我们可以更深入地探讨其他可能的原因。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的快速响应。  正确、我们忽略了安装 ADS124S08EVM-DVCPKG 软件。  现在的工作要好很多:)

    此致、
    标记